常见异常
机械臂抖动
为了保证整个机械臂的力控性能,每个关节采用的谐波减速器减速比相对较低,使得关节刚度相对较低;并且本机械臂是轻量级机械臂,各连杆也比较轻量,机械臂整机机械刚度也相对较低。
因此,如果采用的控制方式不够优化,机械臂会有抖动的情况。
机械臂零位摆放
由于目前Z1机械臂电机没有输出端编码器,所以不能在任意位置开机使用,上电使用前需要将机械臂摆到指定位置(零位)。
电机过温保护
如果机械臂末端负载较大、持续运行时间太长,在机械臂不同的位姿下,负载比较大的关节,会导致关节电机过热而进入保护状态,电机不再输出扭矩,需要将机械臂断电后重新上电。
上电时关节未复位
机械臂开机使用时如果发生如下报错,是由于机械臂在上电时joint1没有在零位导致。 因此,上电前务必将机械臂各个关节摆放到零位。
[ERROR] The No.1 term of joint angle: -0.024 does not between [0.000 3.142]
不断电,直接更换电脑不能控制机械臂
机械臂上电与上位机通讯后会自动绑定端口号,所以要更换电脑控制机械臂需重新对机械臂进行断电上电。
上电后机械臂指示灯不亮
上电后机械臂指示灯不亮,主控板保险丝烧坏,需联系售后返厂维修。
机械臂指示灯红灯闪烁
机械臂关节通讯出现异常。终端会提示出现异常的关节序号。